Paramètres de l’affichage Calibrage

L’affichage
Calibrage
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Canal
Indique le numéro du canal auquel s’applique cette configuration.
Plage de calibrage
Indique la valeur actuellement configurée pour le canal. Les valeurs s’affichent en fonction du
Type d’entrée
sélectionné :
  • Courant (mA)
  • RTD (ohms)
  • Thermocouple (mV)
  • Tension (V)
Gain de calibrage
Indique le gain de calibrage tel que le dispositif le rapporte.
Décalage de calibrage
Indique le décalage en unités (mA, ohms, mV ou V) tel que le dispositif le rapporte.
Date du dernier calibrage
Indique la date du dernier calibrage du canal. La date et l’heure indiquées ici dépendent de l’heure de l’ordinateur exécutant l’application.
État du calibrage
Indique l’état du calibrage par canal lorsque le calibrage se produit. Les valeurs valides incluent :
  • OK
  • Erreur
Démarrer le calibrage
Sélectionnez pour commencer le processus de calibrage.
Démarrer le calibrage
est activé lorsque le dispositif est bloqué, en ligne avec l’automate, et qu’au moins un canal est sélectionné pour démarrer le processus de calibrage.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal