Zone morte et fonctionnement des alarmes

Permet de maintenir activés les bits d’état de l’alarme de procédé, même si la cause de l’alarme disparaît, tant que les données du canal restent plus ou moins dans la valeur de la zone morte de l’alarme de procédé.
Illustration de la zone morte et du fonctionnement des alarmes :
1756ApexAnalogAOPDeadAlarm
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal