Nom d’hôte

Le nom d’hôte est le nom unique qui identifie un ordinateur sur un réseau.
Sur Internet, le nom d’hôte apparaît sous la forme comp.xyz.net. S’il n’existe qu’un site Internet, le nom d’hôte et le nom de domaine sont identiques.
Si un ordinateur héberge plusieurs sites Internet, l’ordinateur peut avoir plusieurs noms d’hôte (par exemple, home.xyz.net et comp.xyz.net). Dans ce cas, home et comp sont des noms d’hôte et xyz.net est le nom de domaine.
Caractères valides :
  • La plage de chiffres est comprise entre 0 et 9
  • La plage de lettres est comprise entre A et Z (majuscules et minuscules)
  • Tiret
  • Point
  • 48 caractères ASCII sont admis au maximum
  • Ne pas utiliser de point ou de tiret pour le premier et le dernier caractère
  • Utiliser uniquement des lettres dans la dernière partie
  • Ne pas utiliser deux points consécutifs
Exemples de noms d’hôte valides :
  • HostName.com
  • HostName
  • HostName.123
  • Host-2-Name.com
  • HostName.DomainName.com
  • Host123Name456.789DomanName000.com
Exemples de noms d’hôte interdits :
  • .HostName.com
  • HostName.com.
  • HostName..com
  • HostName.com-
  • 123.com
  • 1234567890
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal