Nom de domaine

Caractères valides :
  • La plage de chiffres est comprise entre 0 et 9
  • Lettres A à Z (majuscules et minuscules)
  • Tiret
  • Point
  • 48 caractères ASCII sont admis au maximum
  • Ne pas utiliser de point ou de tiret pour le premier et le dernier caractère
  • Utiliser uniquement des lettres dans la dernière partie
  • Ne pas utiliser deux points consécutifs
Format de nom de domaine valide :
  • a.b.c.d
  • a.b.c
  • a.b
  • a
Exemple de noms de domaine autorisés :
  • xyz.xxx.yyy.com
  • 123.xxx.yyy.com
  • 123.123.123.com
  • 123.123.com
Exemple de noms de domaine interdits :
  • 123 345 789 123
  • 1234567890
  • 123.
  • .467
  • 123..com
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal