Impossible de modifier les propriétés

Vous avez tenté d’utiliser un axe avec un dispositif dont la synchronisation temporelle a été configurée de manière inappropriée.
Pour mettre à jour les propriétés
  1. Ouvrez les propriétés du dispositif de communication 1756-ENxTx.
  2. Dans l’affichage
    Présentation
    , sélectionnez
    Définition du dispositif
    .
  3. Dans
    Définition du dispositif
    , définissez
    Connexion de la synchronisation temporelle
    sur
    Synchronisation temporelle et mouvement
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal