Le fichier EDS ne correspond pas à la version du fichier enregistré
Les propriétés du dispositif que vous avez tenté de lancer ne correspondent pas au fichier EDS utilisé pour créer cette instance de dispositif et au fichier actuellement présent sur l’ordinateur. Par exemple, une valeur de la configuration actuelle ne se situe pas dans la plage autorisée dans le fichier EDS. Cette erreur se produit dans les cas suivants :
- L’instance de dispositif a été créée à l’aide d’un fichier EDS différent de la version du fichier EDS enregistré pour ce dispositif.
- Les données de configuration pour l’instance de dispositif sont sous licence, mais le fichier EDS enregistré n’est pas sous licence.
Pour résoudre ce problème :
- Utilisez l’Assistant EDS pour annuler l’enregistrement du fichier EDS qui réside actuellement sur votre ordinateur, puis enregistrez la version du fichier EDS utilisée pour créer initialement l’instance de dispositif.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnezEnregistrer le fichier EDSpour lancer l’Assistant EDS.
- Supprimez l’instance de dispositif existante, puis recréez-la à l’aide du fichier EDS du dispositif sélectionné qui est actuellement enregistré sur votre ordinateur.
Fournir une réponse