Durée de vibration non valide

La valeur de la durée de vibration est au-dessus de la plage. La valeur maximale de la durée de vibration est de 10 000.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal