Solutions
En moins d'un an, l'entreprise a dû spécifier et provisionner l'équipement de plus de sept fournisseurs, l'intégrer et tester sa fiabilité pour respecter un volume de production horaire de 3 600 kg de pain.
M. Williams a travaillé avec son équipe et Bachelor Controls Inc. (BCI), un Rockwell Automation Solution Partner, pour créer une architecture permettant à King's Hawaiian de respecter son objectif à court terme de mettre en marche l'équipement afin d'ouvrir l'usine à temps, tout en préparant la collecte et le partage d'informations dans toute l'entreprise.
« BCI a fortement insisté sur la conception initiale et m'a forcé à être un meilleur client », indique M. Williams. « Ils nous ont posé beaucoup de questions importantes en amont, afin de pouvoir fournir un retour plus fidèle à ce que nous souhaitions réellement, et non à la situation de départ. »
En tant qu'intégrateur sur le projet, BCI a rassemblé les exigences d'automate et d'interface homme machine (IHM) auprès de chaque OEM et écrit une spécification globale normalisée sur le système Rockwell Automation Integrated Architecture™. BCI a ensuite travaillé avec Rockwell Automation pour valider la conception du système.
« Nous voulions établir une configuration commune pour les OEM, afin que tout se connecte facilement et communique bien », explique Rusty Bailey, responsable de la filiale de Memphis de BCI. « Nous avons également compris la vision d'ensemble : King's Hawaiian avait besoin de surveiller son procédé à l'échelle de l'entreprise et de prendre des décisions intelligentes pour améliorer l'efficacité de la production. »
BCI a poussé tous les OEM à utiliser l'automate ControlLogix® Allen-Bradley® doté d'une plate-forme intégrée, pour un mouvement et une commande de machine évolutifs dans un seul environnement de programmation. Cette intégration permet à King's Hawaiian de n'avoir que quelques pièces de rechange à maintenir, tandis que l'ouverture de la plate-forme de commande permet d'assurer une intégration facile avec des composants tiers.
Les spécifications nécessitaient également une approche normalisée du logiciel de visualisation et d'information utilisé sur chaque machine. Le logiciel FactoryTalk® View Site Edition est utilisé sur chaque machine pour simplifier le développement d'applications et la formation, ce qui permet un gain de temps crucial dans un projet aux délais serrés. BCI a spécifié la version Site Edition du logiciel afin de permettre à l'équipe de King's Hawaiian de gérer plus facilement les mises à niveau sur le long terme. Chaque version du logiciel de visualisation s'exécute ensuite sur des PC industriels Allen-Bradley avec un écran tactile séparé et un disque dur SSD pour protéger le système et réduire le nombre de pannes à l'avenir.
Pour les machines d'emballage, BCI a spécifié des automates CompactLogix™ Allen-Bradley et des IHM Allen-Bradley PanelView™ Plus. L'évolutivité du système Integrated Architecture a permis à BCI d'utiliser l'automate le plus petit, qui apporte tous les avantages de la plate-forme de commande Logix, mais avec un facteur formule plus réduit.
Toute l'usine communique via EtherNet/IP™. L'architecture réseau unique a aidé l'entreprise à mettre l'usine en ligne plus rapidement et a diminué le coût total de conception, de développement et de livraisonSM des machines. L'EtherNet/IP permet également aux ingénieurs de King's Hawaiian d'accéder à leurs machines à distance, de diagnostiquer leur état et de les entretenir grâce à deux serveurs VMware redondants situés dans une salle de commande centrale.
« Grâce à la normalisation du système Integrated Architecture, nos employés peuvent désormais passer d'un procédé à l'autre dans l'usine, et utiliser les mêmes logiciels et connaissances pour résoudre tous les problèmes », explique M. Williams. « L'architecture nous permet également de collecter d'importantes quantités de données, aussi bien sur la température des fours et les temps de cuisson que sur les poids pesés et les opérations de maintenance, que nous ne pouvions pas gérer manuellement auparavant. »
Les informations sur la production sont enregistrées, stockées et gérées à l'aide du logiciel FactoryTalk Historian, qui collecte et archive des données chronologiques issues de tous les équipements et sources de données de l'usine. Le logiciel FactoryTalk VantagePoint relie et agrège les informations et produit des tableaux de bord en temps réel, ainsi que des rapports sur le Web, avec un contexte unique de situation et d'historique pour différents utilisateurs. M. Williams et d'autres personnes de l'entreprise peuvent accéder aux données grâce au logiciel FactoryTalk ViewPoint, qui leur permet de surveiller les opérations à distance depuis n'importe quel emplacement bénéficiant d'un accès à Internet.