Loading
ÉTUDE DE CAS

Kenmec Mechanical adopte la visualisation Emulate3D dans les applications logistiques

Optimisation de la conception du système et des processus de vérification grâce à la simulation numérique et à la modélisation dynamique.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Image de mise en service virtuelle pour Emulate3D
2021-kenmec-logo

KENMEC Mechanical Engineering Co., Ltd. a été créée en 1976 à Taiwan. Elle a été réformée et réorganisée en mars 1985. Elle compte plus de 15 sociétés affiliées, sept bases de service et près de 40 inventions brevetées. Elle possède de nombreuses années d'expérience en ingénierie dans divers procédés industriels. Le faible coût des équipements d'ingénierie et l'avantage concurrentiel du marché rendent les produits du client plus compétitifs sur le marché.

Défi
  • Trop de temps passé à construire un système logistique et à communiquer en va-et-vient aux premiers stades
  • Coûts potentiels inutiles engendrés par une surconception ou une sous-conception de la logistique
  • Nécessité d'ajustements du logiciel continus sur le site logistique
Solution
  • Emulate3D™
Résultat
  • Accélérer l'efficacité de la configuration initiale du système logistique
  • Optimiser la conception logistique pour réduire les coûts
  • Raccourcir le temps de configuration du logiciel et du matériel sur le site logistique afin d'améliorer l'efficacité et la qualité de la communication côté entreprise
  • Délais du projet réduits d'environ 20 %

Défi

À l'ère de la mondialisation et de l'évolution des modes de consommation, les systèmes logistiques doivent être de plus en plus flexibles et intelligents pour offrir des résultats optimaux en termes de rapport coût-bénéfice aux clients. Bien que Kenmec Mechanical soit à la pointe de l'innovation en matière de logistique intelligente, l'entreprise a reconnu que les approches traditionnelles de conception des systèmes logistiques nécessitent un temps considérable pour planifier les stations de transport, réaliser des analyses d'affinité, etc. De plus, le défi de la vérification de la capacité avant la mise en œuvre réelle aboutit souvent à des conceptions inadaptées ou à des systèmes surdimensionnés, ce qui a un impact négatif sur le contrôle des coûts et la réputation de l'entreprise.

Solution

entretien kenmec

Pour relever ces défis, Kenmec Mechanical a adopté Emulate3D™, une solution axée sur la technologie du jumeau numérique et la vérification des automates. En exploitant la puissance de la simulation numérique dynamique, Emulate3D permet à Kenmec Mechanical d’identifier les problèmes potentiels dans les lignes de production et les conceptions de machines dans un environnement virtuel, afin d’améliorer encore l’efficacité et la précision lors de la mise en œuvre dans le monde réel.

« Avec les changements rapides du marché des consommateurs, fournir aux clients des systèmes logistiques efficaces et une flexibilité logistique est la clé pour maintenir la compétitivité. La simulation 2D traditionnelle des systèmes d'entrepôt ne répond plus aux attentes des clients. »
Jackson Chen - Directeur de la division commerciale II du groupe Automation Business de Kenmec Mechanical

 

« En utilisant Emulate3D pour simuler les opérations des entrepôts physiques, nous pouvons réduire l'écart entre les environnements virtuels et physiques, améliorant ainsi efficacement l'efficacité de la communication du côté de l'entreprise. »

Applications d'Emulate3D dans la logistique d'entrepôt :

  • Planification initiale
    En utilisant la simulation numérique pour créer une réalité virtuelle visualisée, Emulate3D aide Kenmec Mechanical à établir un entrepôt virtuel complet et à effectuer des tests préliminaires pendant la phase de planification, améliorant ainsi la compréhension et la confiance dans le projet.
  • Simulation d'assemblage
    L'environnement de simulation haute fidélité permet à Kenmec Mechanical de présenter efficacement le prélèvement et l'emballage réels impliquant à la fois des machines et de la main-d'œuvre. Cette identification précoce des risques potentiels permet de minimiser les impacts négatifs sur la capacité de production, ce qui réduit davantage les risques pendant les opérations réelles et améliore la précision dans la configuration de l'entrepôt.
  • Tests de validation
    En intégrant un automate programmable dans la vérification, Kenmec Mechanical peut tester les lignes de production avec une plus grande flexibilité. Cela réduit le temps que les ingénieurs doivent consacrer à la retest du logiciel sur site et permet une validation immédiate après l'achèvement, ce qui accélère les délais du projet.

Résultat

emulate3d-image
Kenmec Mechanical a appliqué avec succès Emulate3D pour simuler les processus de projets à grande échelle dans divers domaines. Par rapport aux tests précédents, Emulate3D a réduit les délais de projet d'environ 20 %. Les projets récents incluent l'assistance aux clients dans la planification des systèmes logistiques dans divers secteurs tels que l'aviation, le commerce électronique et la fabrication.
 
  • Projet du terminal 3 de l'aéroport international de Taoyuan : En simulant les opérations de carrousel à bagages, les processus tels que le tri et la fusion des bagages aux portes peuvent être évalués dans un environnement virtuel. Cette vérification de capacité sans besoin d'équipement physique peut optimiser le calendrier du projet.
  • Secteurs du commerce électronique, de la vente au détail et de la fabrication : En tirant parti des fonctionnalités de simulation dynamique et de visualisation d'Emulate3D, les opérateurs peuvent comprendre clairement les stations logistiques, les flux de travail et les durées des tâches grâce à des scénarios simulés. Cela permet d'anticiper les relations opérationnelles et d'accélérer le temps de configuration du système.

Publié 26 septembre 2024

Sujets: Optimize Production Empower People Automatisation et commande industrielles Fabrication intelligente Jumeau numérique Emulate3D
Subscribe to Rockwell Automation

Receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe now
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
  5. Chevron LeftChevron Left Kenmec Mechanical adopte la visualisation Emulate3D dans les applications logistiques
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose