Nous savons tous que le rythme de développement des technologies est stupéfiant.
Vous avez sans doute entendu dire que la vitesse de traitement des ordinateurs double tous les 18 mois. La possibilité et la probabilité d'une telle croissance exponentielle nous met sous pression pour rester à la hauteur.
Le monde plus vaste de Logix ne fait pas exception. Et lorsque nous faisons référence à Logix, nous parlons des automates programmables et de la gamme de produits de la plate-forme Logix composée de ces systèmes de commande et de leurs composants.
Ces systèmes utilisent un moteur de commande commun avec un environnement de développement commun pour fournir des performances élevées dans une plate-forme facile à utiliser et assurer une intégration étroite entre le logiciel de programmation, l'automate et les modules d'E/S afin de réduire le temps de développement, le coût lors de la mise en service et pendant le fonctionnement normal.
Ces systèmes vous permettent également d'effectuer des contrôles standard et de sécurité dans le même châssis. Ils offrent des performances, une capacité, une productivité et une sécurité accrues pour répondre aux demandes croissantes des machines et équipements intelligents pour la fabrication.
Notre gamme de produits Allen-Bradley Logix n'est pas étrangère aux sprints technologiques de croissance qui apparaissent tout autour de nous. La demande de rester à jour avec toutes les avancées dans Logix et les systèmes de commande PLC, et de bien comprendre ce que ces changements signifient, peut parfois être écrasante !
Pour vous aider, nous avons développé le podcast The Logix Learning Series.
Que peut vous apporter The Logix Learning Series ? Êtes-vous un commercial, un distributeur, un utilisateur final ou simplement quelqu'un qui souhaite en savoir plus sur les meilleures pratiques d'utilisation des automates programmables Logix ? Cette série en 12 parties répondra à un large éventail de questions et vous offrira une excellente révision de points que vous ne saviez même pas avoir oubliés.
Dans notre épisode pilote, vous ferez la connaissance de nos animateurs et obtiendrez la liste des sujets abordés. Vous découvrirez les types d'informations qui seront traitées et les avantages que vous recevrez en tant qu'auditeur régulier de la série. Les autres sujets que nous explorons dans la série :
- Requested Packet Interval ou RPI : Savez-vous comment configurer votre RPI ? Un RPI plus rapide est-il préférable ? Quels sont les avantages d'une configuration correcte ?
- Allocation de mémoire, tags et types de données : Quelles sont les directives pour le type de données à utiliser ? Où configure-t-on les types de données ? Comment une configuration appropriée affecte-t-elle le temps de scrutation et la mémoire ? Découvrez les réponses et comment bénéficier d'une configuration correcte de votre mémoire.
- Programmes, tâches et priorités : Quels sont les différents types de tâches, que font-elles et quand faut-il les utiliser ? Comment surveiller le temps d'exécution ? En quoi la page web intégrée aux nouveaux grands automates est-elle différente de l'outil de surveillance des tâches ?
- System Overhead Time Slice (SOTS) et autres impacts sur la communication : Savez-vous ce qu'est le SOTS et comment le configurer ? Quel est l'impact du SOTS sur l'utilisation du processeur ?
- Redondance : Que signifie réellement la redondance ? Avez-vous besoin de plus de matériel, et si oui, combien ? Existe-t-il différents niveaux de redondance ? Avez-vous besoin d'une programmation supplémentaire ?
- UDT et AOI : Qu'est-ce que la programmation modulaire et pourquoi l'utiliser ? Comment configurer une structure de type de données utilisateur (UDT) pour optimiser votre programme ? Que pouvez-vous faire avec une Add-On Instruction (AOI) ? Les AOI ont-elles des limites ?
- Paramètres de programme : Qu'est-ce qu'un paramètre de programme et en quoi diffère-t-il des tags à portée automate ? Un alias est-il identique à la configuration d'une connexion de paramètre ?
- Gestion de bibliothèque : Logical Organizer et Partial Import Online (PIO) : En quoi le Logical Organizer diffère-t-il du Controller Organizer ? Le Logical Organizer est-il meilleur ? Quels sont les avantages de l'utilisation de PIO et cela permet-il une programmation modulaire ?
- Outil de comparaison et de fusion : Que pouvez-vous faire avec l'outil de comparaison et de fusion ? Que signifient les couleurs et les symboles ? Comment accéder à l'outil ?