Loading
BLOGUE
Recent ActivityRecent Activity

Quel est le coût de vos temps d'arrêt moteur imprévus ?

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Quel est le coût de vos temps d'arrêt moteur imprévus ? hero image

Les moteurs électriques sont la colonne vertébrale de l'industrie moderne.

Ils fournissent l'énergie mécanique nécessaire à la plupart des procédés de fabrication.

Au cours des 100 dernières années, de nombreuses agences gouvernementales ont imposé des exigences strictes pour la mise en œuvre d'une forme de protection thermique pour tous les moteurs électriques afin d'éviter que ces derniers ne causent des dommages matériels ou corporels.

De temps en temps, un dispositif de protection du moteur peut provoquer l'arrêt d'un moteur électrique en raison d'un câblage incorrect, d'un problème électrique, d'une anomalie mécanique ou d'un dommage interne au moteur. Lorsqu'un événement imprévu de ce type se produit, comment votre établissement gère-t-il cette situation ?

Chaque fois qu'un moteur critique arrête votre processus, quel est le coût de cette perte de production ?

Il existe de nombreux types de dispositifs de protection des moteurs conformes aux réglementations gouvernementales requises. Ces dispositifs de protection varient en taille, en fonctionnalités et en prix. Comment choisir le bon type de protection thermique pour votre installation de fabrication ?

La réponse à cette question dépend de vos pertes de revenus de production (coût des temps d'arrêt imprévus du moteur électrique). Si les pertes de revenus de production sont minimes, vous pouvez envisager d'utiliser une protection de moteur de base à bilame ou à alliage eutectique.

Ces types de produits de protection de moteur répondent aux exigences gouvernementales minimales et ils empêchent les dommages thermiques internes au moteur électrique.

Le principal inconvénient est qu'ils ne fournissent aucun avertissement avancé qu'un événement est sur le point de se produire, et ils ne fournissent aucune information sur la raison pour laquelle l'événement s'est produit.

Si les pertes de revenus de production sont importantes, vous pouvez envisager d'utiliser une protection de moteur électronique.

Ces types de produits de protection de moteur répondent aux exigences gouvernementales minimales de protection thermique, mais ils fournissent également d'autres types de protection électrique tels que la perte de phase, l'asymétrie, la tension incorrecte, la discordance de rotation, le courant de défaut de terre (fuite à la terre), et plus encore.

De nombreux dispositifs de protection de moteur électroniques fournissent des capacités de communication pour alerter des problèmes possibles du moteur, prévoir quand le moteur va s'arrêter et indiquer la raison pour laquelle le moteur s'est arrêté de manière non intentionnelle.

Par exemple, dans une application de pompage, les dispositifs de protection de moteur électroniques peuvent simuler la température interne d'un moteur électrique fournissant une puissance mécanique à une pompe.

Ils peuvent envoyer une alarme par message texte ou courriel si la chaleur augmente au-delà d'un niveau spécifié. Ils peuvent également être intégrés dans une infrastructure SCADA existante à l'aide de réseaux de communication tels qu'EtherNet/IP pour fournir des avertissements avancés et vous aider à éviter des temps d'arrêt coûteux.

Les dispositifs de protection de moteur électroniques coûtent plus cher qu'un dispositif de protection de moteur de base à bilame ou à alliage eutectique, mais ils peuvent être nettement moins chers que le coût de vos temps d'arrêt imprévus du moteur électrique.

Publié 25 juillet 2014


Bill Martin
Bill Martin
Product Manager, Electronic Overload Relays, Rockwell Automation
Contact:
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Quel est le coût de vos temps d'arrêt moteur imprévus ?
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose