Loading
BLOGUE
Recent ActivityRecent Activity

Six façons dont une IHM moderne peut vous rendre plus productif

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Six façons dont une IHM moderne peut vous rendre plus productif hero image

Pour atteindre de nouveaux sommets en matière de productivité, il faut aujourd'hui non seulement une main-d'œuvre qualifiée, mais aussi bien informée. Et avec un logiciel IHM moderne, vous pouvez créer des employés mieux informés en les connectant aux informations utiles et opportunes dont ils ont besoin pour prendre des décisions rapides et intelligentes.

Par exemple, un logiciel IHM moderne permet aux employés d'accéder aux affichages IHM sur leurs appareils personnels. Cela peut les aider à garder un œil sur la production où qu'ils soient et à répondre plus rapidement aux problèmes grâce à l'accès à distance. Le logiciel peut également prendre en charge des interactions familières telles que les gestes tactiles, permettant aux employés de visualiser et de travailler avec les données de production de manière plus naturelle et plus pratique.

Pour vous donner une idée de ce qu'une IHM moderne peut vous apporter, voici six exemples de la façon dont elle peut booster la productivité de votre entreprise :

  1. Améliorer la sensibilisation des employés
    • Grâce à des affichages faciles à comprendre, les opérateurs peuvent évaluer les situations et naviguer plus rapidement dans les systèmes.
    • Les interfaces peuvent utiliser des éléments graphiques, par exemple, pour rendre la surveillance des opérations plus intuitive, ce qui aide les employés à détecter plus facilement les conditions anormales. La prise en charge de plusieurs langues permet aux opérateurs de travailler dans leur langue préférée. Et les objets réutilisables peuvent créer des affichages et des fonctions IHM cohérents dans l'ensemble de vos opérations.
  2. Plus d'informations en un seul endroit
    • Un accès accru aux informations permet d'afficher plus d'informations que jamais sur un affichage IHM.
    • Les employés peuvent non seulement voir les données de production, mais aussi accéder à des informations telles que les commandes, les flux de caméras et les instructions de réparation. Sans une IHM moderne, ils peuvent avoir besoin d'utiliser un système distinct ou même de se rendre dans un bâtiment séparé pour accéder à ces différents types d'informations.
  3. Rendre les informations plus accessibles
    • La prise en charge des appareils mobiles permet aux employés de réagir à ce qui se passe dans la production en accédant aux informations à la demande, de n'importe où.
    • Les responsables d'usine peuvent surveiller les performances de la ligne ou vérifier les données de production même lorsqu'ils ne sont pas dans leur bureau. Les techniciens peuvent réagir rapidement aux alarmes, où qu'ils se trouvent dans l'usine. Et au lieu d'être stationnés à un terminal fixe, les opérateurs peuvent parcourir une ligne ou passer d'une machine à l'autre tout en surveillant la production à partir d'un seul appareil mobile.
  4. Réagir plus rapidement aux alarmes
    • Une meilleure gestion des alarmes peut aider les employés à détecter et à réagir plus rapidement aux problèmes de production. Au lieu de rester devant les écrans pour savoir quand les alarmes se déclenchent, les employés peuvent être notifiés à distance par courriel, SMS ou alerte sur smartphone. Et ces notifications peuvent être transmises à d'autres personnes si quelqu'un ne répond pas ou si les conditions s'aggravent.
    • Les employés n'ont plus non plus besoin de remonter dans le temps pour comprendre un état de fonctionnement lorsqu'une alarme a été déclenchée, car une IHM moderne peut fournir instantanément ces détails.
  5. Améliorer les interactions des employés
    • Les employés peuvent parcourir et trouver des informations sur une IHM moderne de la même manière qu'ils le font sur leurs propres smartphones. Ils peuvent faire défiler les données tendances, pincer et zoomer sur les manuels techniques, et faire glisser les pages PDF. Et ils peuvent laisser des commentaires dans les journaux d'alarme pour fournir un contexte important aux autres.
  6. Renforcer la sécurité
    • Les menaces de cybersécurité ne mettent pas seulement vos secrets commerciaux en danger, elles peuvent aussi paralyser la production.
    • Une IHM moderne peut contribuer à protéger vos informations – et votre productivité – de plusieurs façons. Elle peut faciliter la collaboration avec le service informatique pour améliorer la sécurité. Elle intègre des fonctionnalités pour empêcher les modifications non autorisées. Et elle peut être fournie dans le cadre d'une plate-forme conçue pour la sécurité, par exemple avec des certifications de normes de sécurité.
Découvrez comment une IHM moderne peut améliorer la productivité de vos opérations.

Votre personnel est-il informé ?

Une IHM moderne supprime les barrières entre les employés et les informations dont ils ont besoin. Le logiciel peut accéder aux insights, qu'ils soient enfouis au plus profond de vos opérations ou stockés sur un autre système, puis les mettre à la disposition des employés. Le résultat est un personnel plus informé, plus conscient et plus réactif – et un potentiel accru pour des opérations plus productives.

Publié 19 février 2020


S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner

Recommandé pour vous

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Six façons dont une IHM moderne peut vous rendre plus productif
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose