Selon une étude menée par un grand constructeur automobile, environ 75 % de ses fournisseurs utilisaient des feuilles de calcul pour piloter les processus de qualité. Qui dit gestion des documents sur papier dit informations rapidement obsolètes et perte de contrôle. Cela entraîne des coûts de mise en conformité élevés et peut déboucher sur une perte de certifications ou, pire, de clients.
Que vous preniez des mesures pour satisfaire aux exigences logicielles FMEA spécifiques aux clients ou recherchiez un meilleur moyen d’être en phase avec les dernières exigences industrielles, il peut être quasiment impossible de mettre en œuvre les changements nécessaires dans un environnement analogique avant qu’un autre risque n’apparaisse. C’est pourquoi les grands constructeurs automobiles se tournent vers des solutions de gestion de la qualité numérique telles que Plex QMS (Quality Management System, ou système de gestion de la qualité) qui permet d’obtenir des produits à la qualité prévisible et reproductible.
Le système Plex QMS aide les fabricants, qu’ils soient en production continue ou discontinue, à se conformer aux normes du secteur et aux attentes des clients grâce à un système d’enregistrement numérique en boucle fermée. Découvrez les propos d’Anthony Murphy, Vice-président Gestion de produit chez Plex, et Brian Martensen, Directeur produits chez Plex, qui expliquent comment Plex QMS peut vous aider à prendre en main la qualité des produits et à jouer les premiers rôles en matière de qualité fournisseur.