Bouton Zoom avant
Sélectionnez ce bouton pour donner à la vue actuelle le facteur de zoom immédiatement supérieur. Les facteurs de zoom augmentent par pas de 25 %.
Tout élément de came sélectionné est centré dans la vue.
Fournir une réponse