Barre d’outils des éléments de langue
La barre d’outils des éléments de langage représente les jeux d’instructions disponibles dans votre langue sous forme d’onglets correspondant à des catégories. Lorsque vous cliquez sur l’onglet d’une catégorie, les instructions appartenant à cette catégorie apparaissent sur la barre d’outils.
Cette barre d’outils comporte également deux barres de défilement, l’une permettant de faire défiler les différents onglets et l’autre de faire défiler les instructions au sein d’un même groupe. Il vous suffit de cliquer sur ces barres de défilement pour naviguer entre les groupes ou les instructions. Vous pouvez redimensionner cette barre d’outils en faisant glisser ses bords gauche et droit.
Des barres d’outils spécialisées sont disponibles pour chaque langue.
CONSEIL:
Dans Logix Designer versions 37 et ultérieures, la barre d’outils
Élément de langue
est masquée par défaut. Pour l’afficher, sélectionnez Affichage > Barres d’outils > Élément de langage
. La boîte à outils Instructions apparaît par défaut.Fournir une réponse