Configurer une routine de gestion des défauts (fault routine)
Pour exécuter la logique de traitement des pannes en cas de défaut du programme (program), configurez une routine en tant que routine de gestion des défauts (fault routine) pour le programme. Utilisez l’onglet
Configuration
de la boîte de dialogue Propriétés du programme (program)
pour attribuer une routine de gestion des défauts (fault routine).Pour configurer une routine de gestion des défauts (fault routine) :
- Dans l'organisateur de l'automate (controller) ou l'organisateur logique, cliquez avec le bouton droit sur le programme (program) à modifier et choisissezPropriétés.
- Choisissez la routine à assigner en tant que routine de gestion des défauts (fault routine) dans le menu déroulantDéfautdu cadreRoutines assignées.
- SélectionnezOK.
Fournir une réponse