Modifier les propriétés du programme (program)

Utilisez la boîte de dialogue
Propriétés du programme (program)
pour modifier la configuration d’un programme existant.
Pour modifier les propriétés du programme (program) :
  1. Dans l'organisateur de l'automate (controller) ou l'organisateur logique, cliquez avec le bouton droit sur le programme (program) à modifier et choisissez
    Propriétés
    .
  2. Dans le champ
    Nom
    , saisissez le nom du programme (program).
  3. Dans le champ
    Description
    , saisissez une description du programme (program).
  4. Dans la liste
    Classe
    , choisissez un programme (program)
    Standard
    ou
    Sécurité
    .
    CONSEIL:
    ce champ apparaît uniquement pour les automates (controllers) de sécurité et est activé uniquement si le programme (program) n'est pas planifié. Si le programme (program) est planifié dans la tâche (task) de sécurité, la classe est définie sur Sécurité. Sinon, elle est définie sur Standard.
  5. Décochez la case
    Utiliser comme dossier
    d’un dossier pour faire de celui-ci un programme (program). Ce champ est désactivé pour les programmes (programs) (vous ne pouvez pas modifier un programme en dossier).
    Paramètre
    Description
    Nom
    Affiche le nom du programme (program) dont vous visualisez les propriétés.
    Description
    Affiche une description du programme (program) dont vous visualisez les propriétés.
    Parent
    Affiche le programme (program) parent de ce programme dans le modèle logique.
    Classe
    Indique si le programme (program) est un programme de sécurité ou un programme standard. Cette valeur s’applique uniquement aux Safety applications.
    Utiliser comme dossier
    Indique si l’élément dont vous êtes en train de consulter les propriétés est un dossier de programme (program). Ce paramètre ne s’applique pas aux phases d’équipement (equipment phase).
    Planifier dans
    Affiche la tâche (task) dans laquelle le programme (program) est planifié.
    OK
    Sélectionnez pour appliquer les modifications et fermer la boîte de dialogue
    Propriétés du programme (program)
    .
    Si vous êtes en ligne, les changements sont envoyés à l'automate (controller).
    Annuler
    Sélectionnez pour annuler les modifications et fermer la boîte de dialogue
    Propriétés du programme (program)
    .
    Appliquer
    Sélectionnez pour appliquer les modifications et poursuivre la procédure d’édition dans la boîte de dialogue
    Propriétés du programme (program)
    .
    Si vous êtes en ligne, les changements sont envoyés à l'automate (controller).
  6. Sélectionnez l’onglet
    Configuration
    pour configurer des propriétés complémentaires du programme (program).
    Paramètre
    Description
    Paramètre d’affectation de la routine principale
    Sélectionnez la routine principale attribuée à ce programme (program) dans la liste.
    Paramètre d'affectation de la routine de gestion des défauts (fault routine)
    Sélectionnez la routine de gestion des défauts (fault routine) attribuée à ce programme (program) dans la liste.
    Bloquer le programme (program)
    Sélectionnez
    Bloquer le programme (program)
    pour empêcher l'automate (controller) de l'exécuter. Par défaut, cette case n’est pas cochée.
    Cette case ne s’affiche pas si la case
    Utiliser comme dossier
    est cochée dans l’onglet Général.
    Synchroniser les données de redondance (redundancy) après l’exécution
    Sélectionnez
    Synchroniser les données de redondance (redundancy) après l’exécution
    pour synchroniser les données à la fin de l’exécution du programme.
    CONSEIL: L’option
    Synchroniser les données de redondance après l’exécution
    s’applique uniquement aux automates standard. Elle ne s’applique pas aux automates de sécurité.
    Cette case ne s’affiche pas pour les références de non-redondance (redundancy) ou si la case
    Utiliser comme dossier
    est cochée dans l’onglet
    Général
    . Cette case est toujours activée pour les automates (controllers) dont les données de redondance (redundancy) sont activées à condition que l'automate ne soit pas en mode Run fixe. Elle est grisée lorsque les données de redondance (redundancy) ne sont pas activées.
    OK
    Sélectionnez pour appliquer les modifications et fermer la boîte de dialogue
    Propriétés du programme (program)
    .
    Annuler
    Sélectionnez pour annuler les modifications et fermer la boîte de dialogue
    Propriétés du programme (program)
    .
    Appliquer
    Sélectionnez pour appliquer les modifications et poursuivre la procédure d’édition dans la boîte de dialogue
    Propriétés du programme (program)
    .
  7. Sélectionnez l’onglet
    Paramètres
    pour configurer les paramètres et assurer l’interface avec d’autres programmes (programs).
    Paramètre
    Description
    Nom
    Sélectionnez la ligne du paramètre de programme (program) à modifier.
    Sélectionnez LogDesPPDrillIcon pour afficher les membres du paramètre de programme. Certains paramètres de programme (program) nécessitent l’affichage en cascade sur plusieurs niveaux pour voir tous les membres.
    Sélectionnez LogDesPPHomeIcon pour réduire la liste.
    Pour créer un paramètre de programme, cliquez sur l’icône de création LogDesPPNewIcon en bas de la grille et saisissez le nom du paramètre de programme pour le paramètre
    Nom
    .
    Utilisation
    Sélectionnez le type d’utilisation dans la liste. Sélectionnez un paramètre
    Entrée
    ,
    Sortie
    ,
    InOut
    ou
    Public
    .
    La valeur d'utilisation s'accompagne de certaines conditions spécifiques lorsque vous êtes en ligne avec l'automate (controller).
    • Si la valeur d’utilisation est définie sur Public, elle ne peut pas être remplacée par une autre valeur.
    • Il n'est pas possible de modifier un paramètre d'un autre programme (program) ou celui qui est associé à un alias par une balise (tag) locale d'un autre programme.
    Utilisez cette colonne pour passer à un autre type d’utilisation valide.
    • Seuls les paramètres
      Input
      ,
      Output
      et
      Public
      sont référencés par un paramètre d’un autre programme (program).
    • Seul une balise (tag) locale peut être une balise d'alias (alias tag) pour un paramètre Input, Output ou Public d'un autre programme (program). Utilisez l'
      Editeur de balises (tags)
      pour créer une balise locale ou pour transformer le type d'utilisation d'une balise de type
      Entrée
      ,
      Sortie
      ,
      InOut
      ou
      Public
      en
      Local
      .
    Séquencement (Phase d'équipement (equipment phase) uniquement)
    Pour que le serveur
    FactoryTalk Batch
    puisse consulter le paramètre de programme, cochez la case
    Séquencement
    . Une séquence peut utiliser uniquement les paramètres d’
    entrée
    et de
    sortie
    .
    Type de données (data type)
    Saisissez le type de balise à créer ou sélectionnez
    Parcourir
    dots_win7 pour accéder à la boîte de dialogue
    Sélectionner le type de données
    . Choisissez le type de données (data type) approprié.
    Alias de
    Saisissez la balise à utiliser comme balise d'alias ou sélectionnez
    Parcourir
    dots_win7 pour accéder aux balises qui utilisent le navigateur de balises. Pour plus d'informations, référez-vous à la rubrique
    Utilisation du navigateur de balises (tag)
    .
    Vous pouvez également utiliser ce champ pour associer un alias à un paramètre d’un autre programme (program). Sélectionnez la flèche vers le bas pour sélectionner les balises (tags) qui utilisent le navigateur de balises.
    Balise de base (base tag)
    Le paramètre
    Balise de base (base tag)
    est automatiquement rempli. La
    Balise de base (base tag)
    est le dernier lien d'une chaîne d'alias. Il s'agit de la balise (tag) contenant la définition du type de données (data type).
    Description
    Entrez une description pour le paramètre de programme (program).
    Si aucune description n'est fournie pour un élément donné, la description de l'élément suivant le plus élevé dans la hiérarchie des balises (tag) s'affiche dans cette colonne. Cette description est appelée description Pass-Through. Ces descriptions s’affichent selon les règles suivantes :
    • Si une description est fournie pour l’élément sélectionné, celle-ci s’affiche dans cette colonne.
    • Si aucune description n'est fournie et que l'élément est un alias, la description de la balise de base (base tag) (le cas échéant) s'affiche dans cette colonne.
    • Si aucune description n'est fournie et que l'élément est l'identificateur de balise (tag) d'une structure, la description du membre correspondant pour le type de données (data type) de la structure apparaît dans cette colonne.
    • Si aucune description n’est fournie et que la hiérarchie ne comprend pas d’autre description, la description du type de données (data type) de l’élément s’affiche dans cette colonne.
    Si aucune description n’est fournie pour l’élément, la description s’affiche en grisé dans cette colonne, ce qui indique qu’elle provient d’un autre élément.
    Seules les descriptions explicites (c’est-à-dire, les éléments qui n’apparaissent pas grisés) peuvent être modifiées.
    Accès externe
    Indiquez si la balise (tag) possède un accès en lecture/écriture, en lecture seule ou aucun accès aux applications externes (comme les interfaces homme-machine).
    Il n'est pas possible de modifier l'accès externe si une balise d'alias (alias tag) est sélectionnée.
    Constante
    Cochez la case
    Constante
    pour empêcher la logique en cours d’exécution d’écrire des valeurs sur le paramètre de programme (program) associé. Si une routine logique tente d'écrire sur une balise (tag) de constante, la routine n'est pas vérifiée.
    Connexions
    Utilisez la colonne
    Connexions
    pour afficher une connexion associée au paramètre de programme (program).
    S’il existe plusieurs connexions, elles sont affichées au format
    Connexion {X:Y}
    .
    Par exemple, dans
    Connexions {2:3}
    , le chiffre 2 représente le nombre de connexions au membre de la balise (tag) et le chiffre 3 représente le nombre total de connexions aux sous-membres du membre de la balise.
    Si une ligne contenant des connexions est sélectionnée, celles-ci s’affichent dans la grille Connexions dans la partie inférieure de l’onglet Paramètres. Si une connexion compte plusieurs connexions, le format
    Connexions {X:Y}
    s’affiche.
    Panneau Connexions
    Si vous voulez ajouter une nouvelle connexion au paramètre de programme, cliquez sur l’icône de création LogDesPPNewIcon en bas de la grille
    Connexions
    . Saisissez le nom du paramètre de programme (program) ou de la Balise (tag) de niveau d'accès automate (controller) dans le paramètre
    Nom.
    Sélectionnez
    Parcourir
    pour accéder à la boîte de dialogue
    Sélectionner une balise (tag)
    et choisir une balise.
    Icônes
    La partie la plus à gauche de la grille indique l’état du paramètre de programme (program) ou de la connexion :
    *
    • Indique une ligne dont le contenu a été modifié et non enregistré. Un astérisque s’affiche dans l’onglet Paramètres de la boîte de dialogue des propriétés lorsque le contenu de l’onglet Paramètres est modifié.
    LogDesPPErrorIcon
    • Indique une erreur dans le contenu d’une ligne. Corrigez le problème avant de télécharger le projet sur l'automate (controller).
    LogDesPPNewIcon
    • Indique la possibilité de créer un paramètre de programme (program) ou une connexion dans une ligne.
    OK
    Sélectionnez pour appliquer les modifications et fermer la boîte de dialogue
    Propriétés du programme (program)
    .
    Annuler
    Sélectionnez pour annuler les modifications et fermer la boîte de dialogue
    Propriétés du programme (program)
    .
    Appliquer
    Sélectionnez pour appliquer les modifications et poursuivre la procédure d’édition dans la boîte de dialogue
    Propriétés du programme (program)
    .
  8. Sélectionnez l’onglet
    Surveillance
    pour afficher les informations de performance du programme (program).
    Paramètre
    Description
    Temps de scrutation - Max
    Affiche le temps de scrutation maximum depuis la dernière réinitialisation.
    Temps de scrutation - Dernier
    Temps pris par la tâche (task) depuis la dernière scrutation.
    Rétablir max.
    Sélectionnez pour réinitialiser les temps de scrutation.
    OK
    Sélectionnez pour appliquer les modifications et fermer la boîte de dialogue
    Propriétés du programme (program)
    .
    Annuler
    Sélectionnez pour annuler les modifications et fermer la boîte de dialogue
    Propriétés du programme (program)
    .
    Appliquer
    Sélectionnez pour appliquer les modifications et poursuivre la procédure d’édition dans la boîte de dialogue
    Propriétés du programme (program)
    .
  9. Sélectionnez
    OK
    pour valider les modifications et fermer la boîte de dialogue Propriétés du programme (program).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal