Programmes (programs)
Les programmes sont semblables à des fichiers de programme dans une application de contrôle
PLC-5
. Chacun d'eux contient ses balises (tags) accessibles par le programme (program) (table de données locale), une routine principale exécutable et en option, plusieurs sous-routines.Vous pouvez également spécifier une routine de gestion des défauts (fault routine) pour chaque programme (program). L'automate (controller) exécute cette Routine s'il rencontre un défaut d'instruction-exécution dans l'une des Routines du programme (program) associé.
Tous les automates pris en charge dans l'application
Logix Designer
versions 24 et ultérieures permettent jusqu'à 1 000 programmes par tâche.Dans une tâche (task), les programmes (programs) sont exécutés du premier au dernier.
Lors de la création d’un projet, le Program principal est déjà défini pour la Task principale.
Une fois un programme (program) créé, vous devez configurer la routine principale et éventuellement la routine de gestion des défauts (fault routine).
Fournir une réponse