Enregistrer les modifications en attente pour exécuter la commande en ligne ?
Les éditions en attente de l'axe (axis) courant doivent être enregistrées pour que certaines commandes (Régler et Test Moteur/Codeur) puissent être exécutées. Cliquez sur Oui si vous voulez exécuter la commande ou cliquez sur Non pour annuler l'exécution de la commande.
Lors de l'exécution de la commande Test moteur, vous devez observer dans quelle direction l'axe (axis) se déplace afin de déterminer si le mouvement positif désiré de l'axe correspond à la direction dans laquelle l'axe s'est déplacé lors de l'exécution du test du moteur.
Fournir une réponse