Commande Ouvrir depuis une commande source
Cette commande vous permet d’ouvrir un fichier projet de la vue Contrôle source. Si un projet est déjà ouvert, celui-ci se ferme. Si le projet ouvert inclut des modifications, vous êtes invité à enregistrer le projet.
Cet option de menu est disponible uniquement si la barre Emplacement de la boîte de dialogue Ouvrir/Importer un projet est désactivée. Lorsque la barre Emplacement est activée, utilisez le bouton
Contrôle source
de la boîte de dialogue Ouvrir/Importer un projet pour ouvrir les fichiers projet depuis un contrôle source.Fournir une réponse