Organisateur logique

La fenêtre
Organisateur logique
est une représentation graphique de l’organisation logique de votre projet que vous pouvez redimensionner, détacher, ancrer et déplacer. Elle contient une arborescence hiérarchisée des programmes (programs) et dossiers qui contiennent des informations sur les programmes du projet en cours.
Vous pouvez utiliser l’
organisateur logique
pour créer et organiser vos programmes (programs) indépendamment du modèle d'exécution de l'
organisateur de l'automate (controller)
. Contrairement à l’
Organisateur de l'automate (controller)
, où les dossiers sont uniquement créés lorsque vous ajoutez des composants à un projet, dans l’
Organisateur logique
, vous pouvez créer des dossiers pour mieux organiser les programmes (programs). De même, contrairement à l’
organisateur de l'automate (controller)
, les seuls dossiers définis par le système sont la station racine et le dossier
Paramètres et balises (tags) locales
. Les programmes (programs) de
gestion des défauts de l'automate (controller)
et de
gestion de la mise sous tension
ne sont pas non plus repris dans l’
organisateur logique
. Lors de la création d'un programme (program) dans l'
organisateur logique
ou l’
organisateur de l'automate (controller)
, ce programme apparaît dans les deux organisateurs.
En regard de chaque élément disposant d’éléments enfants se trouve une icône qui indique si le dossier ou l’élément est développé ou réduit. Sélectionnez l’icône pour développer l’élément.
CONSEIL:
Lorsque vous fermez le projet ouvert ou l’application Logix Designer, le dernier état d’expansion connu pour le dossier de niveau élevé de l’automate <nom> au sein de l'
Organisateur logique
est enregistré et sauvegardé.
Si vous cliquez avec le bouton droit sur un élément, un menu contextuel apparaît. Les commandes de ce menu sont des raccourcis vers la boîte de dialogue
Propriétés
de l’élément et vers les commandes de la barre de menu. Double-cliquez sur un élément pour ouvrir la boîte de dialogue
Propriétés
.
Le volet d’
aperçu rapide
est la zone située directement sous l’arborescence de l’
organisateur logique
. Il vous donne un résumé des informations relatives à l’élément sélectionné dans l’
organisateur logique
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal