Bouton Linéaire

Sélectionnez ce bouton pour donner au segment de came sélectionné le type linéaire. Lorsque tous les éléments de came sont linéaires, ce bouton est désactivé.
CONSEIL: Lorsque vous sélectionnez un point de came, vous sélectionnez également l'élément de came qui le suit, c'est pourquoi le point de came et l'élément de came s'affichent tous les deux en surbrillance.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal