Atteindre la Routine appelée

Pour atteindre la Routine qui est appelée par cette instruction ou Routine :
  1. Dans la liste
    Atteindre
    , sélectionnez
    Routine appelée
    .
  2. Dans la zone
    Modifier la routine
    , sélectionnez la routine que vous voulez atteindre.
  3. Sélectionnez
    Atteindre
    . La Routine sélectionnée s'ouvre dans l'éditeur approprié.
Pour accéder à la boîte de dialogue Atteindre :
  • Pour afficher la boîte de dialogue
    Atteindre
    , placez-vous sur l'éditeur de logique à relais, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez
    Atteindre
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal