Échec de la définition du numéro de bit

Vous avez essayé, en vain, de définir la valeur de la balise (tag) dans la boîte de dialogue
Configuration
. Cette valeur représente un bit d'un membre d'une structure de balise (tag). Cette erreur apparaît lorsque vous sélectionnez
Appliquer
, que vous appuyez sur Entrée ou que vous quittez l'un des champs comportant une flèche bleue. L’apparition de ce message peut être due à l’une des raisons suivantes :
  • La balise (tag) a été supprimée.
  • Une valeur numérique n’est pas valide pour le type de champ (c’est-à-dire, si le champ attend un entier et que vous entrez une valeur réelle).
  • Mémoire insuffisante.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal