La modification de l'état Verrouillage de la sécurité a échoué.
Un problème est survenu lorsque vous avez essayé de modifier l'état Verrouillage de la sécurité. Le message d’erreur que vous avez reçu indique l’une des conditions suivantes :
Mot de passe non valide
Vous avez entré un mot de passe non valide. Entrez un nouveau de mot de passe et ressayez de modifier l'état.
Discordance de mot de passe
Le mot de passe entré ne correspond pas à celui configuré pour l'état que vous essayez de modifier. Par exemple, pour modifier l'état Locked, vous devez entrer le mot de passe réservé à cet état.
Position incorrecte de l'interrupteur à clé
En ligne, l'interrupteur à clé de l'automate (controller) doit être en position REM ou PROG.
Les forces portant sur l'I/O ont produit ou consommé des balises (tags) de sécurité
Aucune force ne peut porter sur l'I/O, les balises (tags) de sécurité produites ou consommées, y compris l'état de la connexion. Désactivez les forces et ressayez.
Les éditions en attente existent dans la Safety application
Aucune édition en attente ne doit exister dans les routines de sécurité. Les tests d'édition sont autorisés.
Fournir une réponse