Echec de la modification des propriétés du système de coordonnées <Nom du système de coordonnées>

Un problème s'est produit lors de la modification des propriétés du système de coordonnées. Le message d'erreur signale le problème.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal