Impossible de modifier les propriétés de l'axe (axis) <nom du tag d'axe>.
Un problème est survenu lors de la modification des propriétés de l'axe (axis). Le message d'erreur indique l'une des conditions suivantes :
Le nombre d'axes de boucle de position configurés a dépassé la limite du module parent.
Le tableau suivant présente les limites restrictives pour les axes de boucle de position :
Module | Limite d'axe (axis) de boucle de position |
1769-L18ERM | 2 boucles de position max. pour les types de balises (tags) CIP-Axe (axis) |
1769-L27ERM | 4 boucles de position max. pour les types de balises (tags) CIP-Axe (axis) |
1769-L30ERM | 4 boucles de position max. pour les types de balises (tags) CIP-Axe (axis) |
1769-L33ERM | 8 boucles de position max. pour les types de balises (tags) CIP-Axe (axis) |
1769-L36ERM | 16 boucles de position max. pour les types de balises (tags) CIP-Axe (axis) |
1769-L37ERM | 16 boucles de position max. pour les types de balises (tags) CIP-Axe (axis) |
1769-L37ERMS | 16 boucles de position max. pour les types de balises (tags) CIP-Axe (axis) |
1769-L37ERMO | 16 boucles de position max. pour les types de balises (tags) CIP-Axe (axis) |
1769-L37ERMOS | 16 boucles de position max. pour les types de balises (tags) CIP-Axe (axis) |
1769-L38ERM | 16 boucles de position max. pour les types de balises (tags) CIP-Axe (axis) |
1769-L38ERMS | 16 boucles de position max. pour les types de balises (tags) CIP-Axe (axis) |
Automates (controllers) 5560, 5570 et 5580 | 8 boucles de position max pour les CIP-Axes/Lecteurs définis sous le module EN2T |
boucles de position illimitées pour les CIP-Axes/Lecteurs définis sous le module EN3T | |
automates (controllers) 5580 | boucles de position illimitées (256 axes-Tags max) pour les CIP-Axes/Lecteurs définis sous le port Ethernet intégré |
5069-L306ERM | 2 boucles de position max. (types de balise (tag) CIP-Axe (axis)) pour CIP-Axes/Lecteurs définis sous le port EtherNet intégré |
5069-L3100ERM | 32 boucles de position max. (types de balise (tag) CIP-Axe (axis)) pour CIP-Axes/Lecteurs définis sous le port EtherNet intégré |
5069-L310ERM | 4 boucles de position max. (types de balise (tag) CIP-Axe (axis)) pour CIP-Axes/Lecteurs définis sous le port EtherNet intégré |
5069-L320ERM | 8 boucles de position max. (types de balise (tag) CIP-Axe (axis)) pour CIP-Axes/Lecteurs définis sous le port EtherNet intégré |
5069-L330ERM | 16 boucles de position max. (types de balise (tag) CIP-Axe (axis)) pour CIP-Axes/Lecteurs définis sous le port EtherNet intégré |
5069-L340ERM | 20 boucles de position max. (types de balise (tag) CIP-Axe (axis)) pour CIP-Axes/Lecteurs définis sous le port EtherNet intégré |
5069-L350ERM | 24 boucles de position max. (types de balise (tag) CIP-Axe (axis)) pour CIP-Axes/Lecteurs définis sous le port EtherNet intégré |
5069-L380ERM | 28 boucles de position max. (types de balise (tag) CIP-Axe (axis)) pour CIP-Axes/Lecteurs définis sous le port EtherNet intégré |
Une commande a rencontré des problèmes fatals et n'a pas pu être soumise à l'exécution.
La commande en ligne d'axe (axis) (par exemple, Ajuster) n'a pas pu être exécutée.
Assurez-vous que la balise (tag) ou le groupe d'axes de l'axe (axis) ne comporte aucun défaut.
L'axe (axis) spécifié est déjà associé à un groupe et n'est pas disponible pour l'instant. Un même axe (axis) ne peut pas être associé à plusieurs groupes.
Vous avez tenté d'associer à un groupe un axe (axis) qui est déjà associé à un autre groupe. Un axe (axis) ne peut être associé qu'à un seul groupe à la fois.
Vous devez dissocier l'axe (axis) du groupe auquel il est actuellement associé avant de pouvoir l'affecter à un autre groupe. Déterminez à quel groupe vous voulez associer l'axe (axis), puis réassignez l'axe à ce groupe.
Axe (axis) associé à un groupe d'axes.
Vous avez tenté de supprimer un axe (axis) affecté à un groupe alors que vous étiez en ligne. Cette opération ne peut pas être effectuée en ligne.
Déconnectez-vous et renouvelez l'opération.
Aucune autorisation de sécurité obligatoire n'est accordée.
Si
FactoryTalk Security
est activé pour le projet, l’accès doit être accordé à la politique FactoryTalk Security
, Mouvement : Modifier la configuration afin de permettre aux utilisateurs de modifier les propriétés de l’axe (axis), du système de coordonnées ou du groupe d’axes. Pour plus d’informations, reportez-vous à : Utilisation de FactoryTalk Security
avec l'application Logix Designer
.La voie de module demandée est utilisée par un autre axe (axis).
Vous avez tenté d'affecter un axe (axis) à une voie qui est déjà associée à un autre axe.
Vérifiez les assignations d'axe (axis). Réassignez l'axe (axis) hors ligne, puis chargez l'assignation sur l'automate (controller).
Echec du traitement de la demande car l'axe (axis) n'est pas associé à un groupe d'axes.
L'opération demandée ne peut être effectuée sur un axe (axis) qui n'est pas associé à un groupe d'axes.
Vérifiez les assignations d'axe (axis). Réassignez en mode hors ligne les axes à un groupe de mouvement, puis chargez l'assignation sur l'automate (controller).
Voie incorrecte pour le module de mouvement.
La voie qui doit être affectée à l'axe (axis) n'est pas une voie valide.
Vérifiez les assignations d'axe (axis). Réassignez en mode hors ligne les axes aux voies, puis chargez l'assignation sur l'automate (controller).
Le module de mouvement spécifié n'existe pas.
Le module qui doit être affecté à l'axe (axis) n'existe pas.
Créez le module, puis affectez-le à l'axe.
Le même axe (axis) ne peut pas être affecté aux deux voies
Vous avez tenté d'affecter plusieurs voies du module 1756-M02AE à un même axe (axis).
Vérifiez les assignations d'axe (axis). Réassignez en mode hors ligne les axes aux voies, puis chargez l'assignation sur l'automate (controller).
Le découpage intermédiaire n'est pas assez important pour traiter le nombre d'axes programmés.
Augmentez la taille du découpage intermédiaire.
Le découpage intermédiaire est un type de découpage qui détermine la fréquence périodique (à laquelle la tâche (task) de mouvement est exécutée) devant être utilisée pour calculer la position, la vitesse et les accélérations d'asservissement commandées devant être envoyées aux modules de sortie lors de l'exécution d'instructions de mouvement.
CONSEIL:
si ce paramètre est défini sur une valeur trop faible, il est possible que le processeur AC ne dispose pas de suffisamment de temps pour exécuter le diagramme à relais qui ne concerne pas les mouvements. En règle générale, ce paramètre doit être défini de façon à ce que la tâche (task) de mouvement dispose d'une milliseconde par axe (axis) pour que le processeur dispose d'un temps d'exécution raisonnable.
Pour calculer le découpage intermédiaire (ou la période intermédiaire de mise à jour) nécessaire au nombre d'axes de votre application, appliquez la formule suivante :
2 *(Temps de tâche (task) de base + [Actions pour axe (axis) 1 + Actions pour axe 2. . . + Actions pour axe (axis) n]) = Période intermédiaire de mise à jour |
Vous devez ensuite diviser le résultat par 1000 et l'arrondir à la milli-seconde la plus proche.
Le découpage intermédiaire est trop important pour traiter le nombre d'axes programmé.
Diminuez la taille du découpage intermédiaire.
CONSEIL:
si ce paramètre est défini sur une valeur trop élevée, il est possible que le processeur AC ne dispose pas de suffisamment de temps pour exécuter le diagramme à relais qui ne concerne pas les mouvements. En règle générale, ce paramètre doit être défini de façon à ce que la tâche (task) de mouvement dispose d'une milliseconde par axe (axis) pour que le processeur dispose d'un temps d'exécution raisonnable.
Saisie d'une chaîne non valide.
Une chaîne de caractères a été saisie dans un champ n’acceptant que des valeurs numériques.
Saisie d'une base non valide.
Une valeur réelle (décimale) a été entrée dans un champ n’acceptant que des valeurs de nombre entier.
La résolution du cycle de signaux de retour doit être une puissance de deux et être inférieure ou égale à la résolution effective fixe.
Lorsque le mode Source de données est défini sur Feuille de données de la plaque signalétique, corrigez la résolution du cycle.
Lorsque le mode Source de données est défini sur Référence, une erreur indique que le moteur sélectionné est incompatible avec le module. La résolution du cycle du moteur sélectionné dépasse la résolution prise en charge par le module. Pour contourner ce problème, sélectionnez un autre moteur.
Fournir une réponse