Échec de la configuration du message à diffuser avec le type de message sélectionné

Le type de message sélectionné dans l'Présentation de la boîte de dialogue Configuration du message - Onglet Configuration n’est pas compatible avec les messages de diffusion. Ces derniers étant envoyés à des automates (controllers) de réception, seuls les messages de type Écriture peuvent être utilisés.
NOTE: Les versions 37 et ultérieures de Logix Designer ne prennent pas en charge les automates avec ports série. Le bouton
Diffuser
et l’onglet
Protocole système
apparaissent uniquement dans Logix Designer versions 36 et antérieures pour les automates avec port série.
Pour choisir un type de message Écriture à diffuser :
  1. Cliquez sur l'onglet Configuration de la boîte de dialogue Configuration du message.
  2. Dans le menu déroulant Type de message, choisissez l'une des options suivantes.
    • CIP Generique
    • Ecriture de la table de données CIP
    • Ecriture non protégée
      PLC-2
    • Instruction Écriture par
      PLC-2
    • Ecriture de gamme de mots
      PLC-2
    • Instruction Écriture par
      PLC-2
    • Ecriture de gamme de mots
      PLC-2
    • Instruction Écriture par
      SLC
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal