Erreur - Échec de l'importation du composant
Le composant (programme (program), phase ou instruction complémentaire) n'a pas pu être importé. Cette erreur peut également être due aux facteurs suivants.
La cible de l'importation n'est plus valide
Cette erreur survient lorsque vous êtes en ligne en mode d'exécution à distance si une commande d'importation ne peut pas être exécutée car la cible d'importation n'est plus valide. Le composant indiqué a été éliminé pendant l'importation.
Le composant verrouillé appartient à une famille d'automates (controller) différente
Un composant verrouillé appartenant à une famille d'automates (controller) différente ne peut être importé lorsqu'il est en ligne. Le composant doit être recompilé pour prendre en charge l'automate (controller) actuel, puis verrouillé à nouveau.
Fournir une réponse