Erreur - Impossible d'associer le projet actuel avec un quelconque projet sous commande source

Les opérations de commande source ne seront pas disponibles pour ce projet.
OK
Cliquez sur ce bouton pour fermer la boîte de dialogue et ouvrir soit une copie du fichier soit un projet standard, modifiable avec uniquement l'option de menu « Ajouter à la commande source » disponible.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l'aide sur cette erreur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal