Automate (controller) émulé

Les automates (controllers) émulés émulent le comportement des automates Logix 5000. L'automate (controller) émulé permet l'expérimentation, le développement et le test de code d'application dans un environnement contrôlé sans avoir à investir dans des automates et des modules d'E/S (I/O).
Deux logiciels d’émulateur différents sont disponibles pour émuler ces automates :
  • Vous pouvez émuler des automates (controllers) 5560 et 5570 à l’aide du logiciel Studio 5000 Logix Emulate pour Logix Designer versions 12.00 et ultérieures.
    NOTE: Les versions 37 et ultérieures de Logix Designer ne prennent pas en charge les automates 5560 et 5570 émulés.
  • Vous pouvez émuler ces automates (controllers) à l’aide du logiciel d’émulateur FactoryTalk Logix Echo :
    Automate (controller)
    Versions du logiciel Logix Designer
    ControlLogix 5580
    33 et ultérieures
    GuardLogix 5580
    35 et ultérieures
    CompactLogix 5380
    36 et ultérieures
    Compact GuardLogix 5380
    36 et ultérieures
Le fichier de projet Logix Designer, versions 33 et ultérieures, ne nécessite pas de modifications pour s’exécuter sur un automate (controller) émulé.
Les barres de titre de Logix Designer et des autres boîtes de dialogue affichent RSL5K_emulate_icon
[Emulator]
lorsqu'elles sont connectées à l'automate 5580 émulé.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal