DriveCoolingFault

S'applique aux : Axes de type Variateur asservi.
DriveCoolingFault est un attribut booléen. Ce défaut est défini lorsque la température ambiante qui entoure le circuit de contrôle du variateur dépasse la température ambiante d'arrêt du variateur. Ce défaut est généralement provoqué par la panne d'un élément (p. ex. un ventilateur) du système de refroidissement.
DriveCoolingFault est un défaut irrécupérable.
En cas de DriveCoolingFault, réparez le système de refroidissement du variateur et recyclez l'alimentation vers le variateur.
La présence d'un DriveCoolingFault définit le bit n° 19 de l'attribut DriveFault, l'attribut PhysicalAxeFault et le bit n° 0 de l'attribut AxisFault.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal