Propriétés de l'axe (axis) - Page Tests du câblage (AXIS_CIP_DRIVE)

La page
Tests du câblage
vous permet de vérifier que le dispositif de retour est correctement câblé et de déterminer la polarité du moteur et du dispositif de retour.
Tous les tests qui apparaissent dans la page
Tests de câblage
possèdent les commandes
Démarrer
,
Arrêter
,
Informations
et
Accepter les résultats du test
. La plupart des tests affichent les résultats sous forme de sortie de l’exécution du test. La configuration des axes (axis) et du signal de retour affecte les tests qu'il est possible d'exécuter et les résultats de test renvoyés.
Les commandes de cette boîte de dialogue sont activées en mode En ligne et lorsque l'asservissement de l'axe (axis) est désactivé.
Toutes les commandes de cette page apparaissent en grisé dans les conditions suivantes :
  • Si le projet est hors ligne.
  • Si le projet est en ligne et que le variateur associé à l'axe (axis) ne prend pas en charge l'attribut ou le test de câblage.
Si vous exécutez un test de câblage et que l'automate (controller) est ensuite mis hors ligne, les résultats du test sont effacés la prochaine fois que cette page est activée en ligne. Les données de résultat du test ne sont surveillées que dans le logiciel.
Pour accéder à la page
Tests de câblage
, sélectionnez
Tests de câblage
dans l’arborescence. ou sélectionnez
Test
(Tester la polarité et Test zéro codeur) dans les pages
Polarité
et
Prise d’origine
, respectivement.
La sélection du test par défaut dépend de la configuration du signal de retour que vous avez sélectionnée. Si un test ne s’applique pas à une configuration, l’onglet de ce test ne s’affiche pas dans la page
Tests de câblage
.
Seuls les paramètres spécifiques au test de câblage s’affichent.
Paramètre
Description
Onglet Type de test
Sélectionnez le type de test que vous souhaitez effectuer en cliquant sur l'onglet correspondant.
Distance du test
Entrez la valeur qui indique le nombre d’unités de position dont le moteur se déplace pour effectuer le test sélectionné. La valeur par défaut est 1.
L'option Distance du test est en grisé en mode hors ligne et en mode en ligne, lorsque l'asservissement de l'axe (axis) est activé.
Vitesse du test
Entrez la vitesse du test.
Durée du test
Entrez la valeur (en secondes) pour modifier la durée de test utilisée lors d’un test de câblage. La valeur par défaut est 10.
La distance du test et la durée du test s'excluent mutuellement. Les commandes appropriées s'affichent en fonction de la configuration d'axe (axis) et de la configuration du signal de retour.
Démarrer
Sélectionnez Démarrer pour lancer l’opération de test.
Lorsque vous sélectionnez Démarrer, une commande de pilotage en boucle ouverte est lancée et les paramètres qu'elle utilise avant le démarrage (par exemple, Durée du test, Distance du test) sont validés. Si la commande de pilotage en boucle ouverte ne s’exécute pas en raison d’une erreur, un message d’erreur s’affiche.
Vous devez régler l'axe (axis) pour que le test puisse être effectué. Sélectionnez
Oui
dans la page.
Une fois le test effectué, une fenêtre s'affiche pour vous demander de confirmer la direction dans laquelle l'axe (axis) s'est déplacé. Sélectionnez
Oui
,
Non
ou
Annuler
. Si vous sélectionnez :
  • Oui : un ensemble de calculs est effectué dans le cadre du test.
  • Non - les calculs non liés au test sont effectués.
  • Annuler : l’exécution du test s’arrête.
L’option
Démarrer
est grisée dans les cas suivants :
  • en mode hors ligne
  • en mode En ligne lorsque l'asservissement de l'axe (axis) est activé ;
  • en mode en ligne lorsque le test est en cours d'exécution
Arrêt
Met fin à l’opération de test.
L’option
Arrêt
est grisée dans les cas suivants :
  • en mode Hors ligne ;
  • en mode En ligne lorsque l'asservissement d'axe (axis) est activé ;
  • en mode en ligne lorsque le test est à l'état Prêt, Erreur ou Terminé
  • lorsque l’exécution d’un test n’a pas commencé
Message d'avertissement
Affiche des messages d’avertissement, par exemple, DANGER : le démarrage de ce test peut provoquer le déplacement d'un axe (axis) alors que l'automate (controller) est en mode Programme (program).
Le message d'avertissement apparaît en grisé en mode hors ligne ou en mode en ligne lorsque l'asservissement de l'axe (axis) est activé.
Etat du test
Indique le statut de l'opération de test.
Les états de test corrects sont les suivants :
  • Prêt
  • Exécution
  • Échec
  • Réussi
L'état par défaut est Prêt.
L'état du test apparaît en grisé en mode hors ligne et en mode en ligne lorsque l'asservissement de l'axe (axis) est activé.
Texte du message
Affiche des messages d'information et d'erreur applicables à l'état du test.
Si le test a échoué, une erreur s'est produite lors de son exécution.
Le message apparaît en grisé en mode hors ligne et en mode en ligne lorsque l'asservissement de l'axe (axis) est activé.
Résultats du test
Deux colonnes d'informations qui affichent l'état actuel de l'attribut et les résultats du test après son exécution.
Les résultats du test apparaissent en grisé en mode hors ligne et en mode en ligne lorsque l'asservissement de l'axe (axis) est activé.
Accepter les résultats du test
Sélectionnez cette option pour enregistrer les valeurs de la colonne
Résultats du test
dans l’attribut et mettre à jour la colonne
Valeurs actives
.
Les valeurs de la colonne
Résultat du test
sont copiées dans les attributs appropriés.
L'option
Accepter les résultats du test
apparaît en grisé en mode hors ligne et en mode en ligne lorsque l'asservissement de l'axe (axis) est activé.
Etat d'axe (axis)
Affiche l'état actuel de l'axe (axis). Les valeurs disponibles sont :
  • Non connecté
  • Précharge
  • Arrêté
  • Démarrage
  • Exécution
  • Test
  • Arrêt en cours
  • Abandon
  • Anormal
  • Démarrage bloqué
  • Arrêt
  • Axe (axis) bloqué
  • Non groupé
  • Pas de Module
Etat de sécurité
Affiche l’état actuel du variateur de sécurité CIP. Les valeurs disponibles sont :
  • Inconnu (aucune connexion de mouvement)
  • Auto-test
  • Configuré (aucune connexion de sécurité)
  • L'auto-test a échoué
  • Exécution
  • Ne fonctionne pas
  • Panne récupérable
  • Panne non récupérable
  • Configuration
  • Non configuré (couple autorisé)
  • Ne fonctionne pas (couple autorisé)
Contournement du retrait sécurisé du couple
Cet avertissement s’affiche lorsque le variateur est un variateur de sécurité CIP et que l’état de sécurité est « Non configuré (couple autorisé) » ou « Ne fonctionne pas (couple autorisé) ».
Réglage manuel
Ouvre la page
Réglage manuel
pour effectuer un réglage manuel et lancer le variateur.
OK
Sélectionnez cette option pour accepter ou appliquer vos modifications des paramètres contenus dans la page.
Annuler
Sélectionnez cette option pour annuler les modifications des paramètres contenus dans la page.
Appliquer
Sélectionnez cette option pour accepter ou appliquer les modifications des paramètres contenus dans la page.
Aide
Affiche l’aide relative aux paramètres de la page.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal