Enregistrer une instruction complémentaire
Vous pouvez stocker un groupe d’instructions complémentaires ensemble de deux façons :
- Enregistrer les instructions complémentaires dans un fichier projet.
- Créer un fichier d’exportation .L5X.
Pour enregistrer une instruction complémentaire
- Identifiez les instructions à stocker.
- Placez les instructions dans un fichier de projet avec un nom facilement identifiable (par exemple, MesInstructions.ACD).
- Ouvrez d’autres projets dans d’autres instances de l’applicationLogix Designer.
- Effectuez un copier-coller ou un glisser-déplacer pour placer une copie des définitions de l’instruction dans un autre projet.CONSEIL:si l’une des définitions d'instruction fait référence à la même instruction complémentaire ou au même type défini par l’utilisateur, une seule copie partagée est disponible dans le fichier de projet. Lors de la copie d’une instruction complémentaire dans un autre projet, toute définition faisant référence au projet cible est également copiée.
Fournir une réponse