Mise à jour de la révision du firmware
Utilisez cette procédure pour mettre à jour la révision du firmware de l'automate (controller).
Pour mettre à jour la révision du firmware :
- Dans la boîte de dialogueNavigateur réseau, sélectionnezMettre à jour le firmwarepour ouvrir la boîte de dialogueChoisir la révision du firmware.
- Dans le champRechercher les fichiers de mise à jour de firmware dans, indiquez le répertoire dans lequel sont enregistrées les mises à jour du firmware.SélectionnezParcourirpour accéder à un répertoire spécifique.
- Dans le tableauRévision/Mise à jour Type/Fichier, sélectionnez la révision de firmware avec laquelle mettre à jour l'automate.Notez que seules les mises à jour compatibles avec la version de l'application Logix Designer sont affichées dans ce tableau.CONSEIL: Utilisez Autoflash pour mettre à jour uniquement le firmware de l'automate (controller). Si d’autres dispositifs nécessitent des mises à jour du firmware, exécutez l’application ControlFLASH Plus séparément. Exécutez le logiciel ControlFLASH Plus en choisissantOutils > ControlFLASH Plus.
- SélectionnezMettre à jourpour démarrer la mise à jour du firmware.
Fournir une réponse