Sélectionner un automate (controller) cible

Sélectionnez un automate à utiliser en tant que chemin de communications lors de l'entrée en ligne, du transfert, du téléchargement ou de l’ouverture d’un projet. Le chemin actuel s’affiche dans la boîte de dialogue
Navigateur réseau
.
Pour sélectionner un automate (controller) cible
  1. Sélectionnez
    Communications > Navigateur réseau
    .
  2. Dans l'arborescence de la boîte de dialogue
    Navigateur réseau
    , sélectionnez l'automate à utiliser comme dispositif cible.
    CONSEIL: Si le dispositif n'apparaît pas dans l'arborescence, saisissez manuellement un pilote de communication et un chemin. Reportez-vous à Entrer manuellement un driver et un chemin de communication.
  3. Sélectionnez
    Entrer en ligne, Transférer
    ou
    Télécharger
    .
  4. Enregistrez le chemin des communications :
    • Pour enregistrer le chemin de communication comme chemin actuel, cliquez sur
      Appliquer
      .
    • Pour enregistrer le chemin actuel dans le fichier du projet ouvert, cochez la case
      Appliquer au projet actuel
      et sélectionnez
      Appliquer
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal