Q

quadrature
Séparation en phase à 90 degrés. Ce mécanisme est utilisé sur les voies de signalisation des dispositifs de retour codeur, tels que les codeurs ou les résolveurs, pour détecter la direction du mouvement.
qualité des données
La qualité des données est mise en œuvre à l'aide de l'attribut
Valid
sur les paramètres de séquencement et les tags de step. Les paramètres de sortie de séquencement et les tags de sortie de step peuvent être configurés avec des valeurs valides ou non valides lors de l'initialisation de la séquence. L'attribut
Valid
est défini sur TRUE lorsqu'une valeur est stockée dans le Tag : lorsque la séquence est initialisée, lorsque l'expression d'un Tag est évaluée, lorsqu'une demande de phase enregistre une valeur dans le Tag de sortie d'une step ou lorsqu'un opérateur attribue une valeur.
La qualité des données influence l'évaluation des expressions de paramètre. Lorsqu’un terme dans une expression fait référence à un paramètre de séquencement ou à une balise d’étape dont la valeur n’est pas valide, l’attribut
Valeur
de la balise se voit attribuer le résultat de l’expression et l’attribut
Valide
est défini sur FALSE.
La qualité des données influence l'évaluation des expressions de transition. Lorsqu'un terme de l'expression de transition fait référence à un paramètre de séquencement ou à un Tag de step dont la valeur n'est pas valide, l'expression de transition est évaluée comme FALSE.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal