N
NAMUR
Normes de groupes de travail pour la technologie de mesure et de contrôle de l'industrie chimique.
nom
Titre comprenant 40 caractères. Il doit commencer par une lettre ou un trait de soulignement (« _ »), mais tous les autres caractères peuvent être des lettres, des chiffres ou des traits de soulignement. Les noms ne peuvent pas contenir deux caractères de soulignement à la suite et ne peuvent pas se terminer par un trait de soulignement.
CONSEIL:
Les conventions de dénomination sont basées sur les règles IEC-1131 pour les identificateurs.
nom de domaine
Le nom de domaine peut avoir le format suivant :
- a.b.c.d
- a.b.c
- a.b
- a
Où a, b, c et d peuvent contenir uniquement des lettres, des chiffres et des traits d'union. Le nombre total de caractères, y compris les « . », ne doit pas dépasser 48. Si un nom incorrect est entré, le logiciel ne l’acceptera pas et affichera un message d’erreur.
Les parties d’un nom de domaine peuvent être entièrement numériques, à l’exception de la dernière. Par exemple vous pouvez avoir les formats suivants :
- xyz.xxx.yyy.com
- 123.xxx.yyy.com
- 123.123.123.com
- 123.123.com
mais PAS :
- 123.123.123.123 (illégal)
nom de la clé source
Texte descriptif qui contribue à l'identification d'une clé source. Si nécessaire, le logiciel
Logix Designer
affiche le nom de la clé source à l’emplacement de la clé même. Ceci offre une couche de sécurité supplémentaire pour la clé source.nom de l'hôte
Le nom d'hôte est le nom unique identifiant un ordinateur sur un réseau.
Sur Internet, le nom d'hôte apparaît sous la forme comp.xyz.net. S'il n'existe qu'un site Internet, le nom d'hôte et le nom du domaine sont identiques.
S'il héberge plusieurs sites Internet, un ordinateur peut avoir plusieurs noms d'hôte (par exemple, home.xyz.net et comp.xyz.net). Dans ce cas, home et comp sont des noms d'hôte et xyz.net est le nom du domaine.
Les caractères suivants sont admis :
- Nombres compris entre 0 et 9
- Lettres A à Z (majuscules et minuscules)
- Tiret
- période
- Seuls 64 caractères ASCII sont admis.
- Le premier caractère du nom d'hôte doit être une lettre (A à Z, majuscule ou minuscule).
- Le nom d'hôte ne peut pas se terminer par un point ou un tiret.
- Le nom d'hôte ne peut pas contenir deux points consécutifs.
Voici des exemples de noms d'hôte valides :
- HostName.com
- HostName
- HostName.123
- Host-2-Name.com
- HostName.DomainName.com
- Host123Name456.789DomanName000.com
Exemples de noms d'hôte incorrects :
- .HostName.com
- NomHôte.com.
- HostName..com
- HostName.com-
- 123.com
- 1234567890
nom du tag
Nom que vous spécifiez pour désigner une instance de tag. Ce nom peut comporter jusqu'à 40 caractères.
nombre de lignes du codeur
Nombre de cycles (lignes) par révolution sur un canal de codeur.
non destructif
Référence qui lit la valeur existante d'un tag.
non répétitif
Technique de programmation qui définit un bit pour une seule scrutation d'un programme.
normalement fermé
Contacts d'un relais ou d'un interrupteur qui sont fermés lorsque le relais ou l'interrupteur est désactivé et qui sont ouverts lorsque le relais ou l'interrupteur est activé. Dans la programmation en échelle, il s'agit d'un symbole assurant la continuité de la logique (flux) si l'entrée référencée est évaluée comme logique « 1 ».
normalement ouvert
Contacts d'un relais ou d'un interrupteur qui sont ouverts lorsque le relais ou l'interrupteur est désactivé et qui sont fermés lorsque le relais ou l'interrupteur est activé. Dans la programmation en échelle, il s'agit d'un symbole assurant la continuité de la logique (flux) si l'entrée référencée est évaluée comme logique « 0 ».
Norme de dénomination IEC-61131
(Les noms doivent être attribués en respectant les règles décrites dans la section 2.1.2 de la norme CEI-61131.)
Un identificateur est une chaîne de lettres, de chiffres et de caractères de soulignement commençant par une lettre ou un caractère de soulignement. Les caractères de soulignement ont une signification précise dans les identificateurs (par exemple, A_BCD ne sera par interprété de la même façon que AB_CD). Il n'est pas possible d'avoir plusieurs caractères de soulignement consécutifs au début ou dans le milieu d'un identificateur, un identificateur ne peut se terminer par un caractère de soulignement et la distinction entre les minuscules et les majuscules n'est pas prise en compte.
CONSEIL:
Dans Logix Designer, la longueur de la plupart des noms de composants est limitée à 40 caractères ou moins.
numéro de réseau de sécurité
Numéro de 48 bits attribué à tous les modules de sécurité sur le même châssis ou réseau de sécurité. Ce numéro sert à éviter la validation des demandes de connexion envoyées par erreur par un module de pont intermédiaire. Les modules de sécurité connectés au même module de pont n'ont pas besoin d'être sur le même réseau de sécurité ; ils peuvent avoir des numéros de réseau de sécurité différents.
Choisissez l'un des deux formats :
- Basé sur le temps : le numéro de réseau de sécurité est généré en fonction de la date et de l'heure (à la milliseconde près) de création du module.
- Manuel - vous entrez un nombre compris entre 1 et 9 999, par type de réseau.
numéro d’échelon
La numérotation séquentielle des échelons par ordre croissant, allant de 0 à n. Les numéros apparaissent dans la zone de sélection de l’échelon.
numéro d'emplacement
Numéro indiquant la place physique de l'emplacement dans le châssis de résidence du Controller. Si vous entrez un numéro d'emplacement hors limites pour le châssis spécifié, un message d'erreur s'affichera lorsque vous appliquerez vos modifications. Le numéro d'emplacement ne peut pas être modifié en ligne.
Dans ControlLogix, les Controllers occupent un emplacement numéroté dans le châssis ; ils peuvent être insérés dans n'importe quel emplacement. Il est également possible de placer plusieurs automates (controllers) dans le même châssis.
Pour les Controllers SoftLogix, la valeur par défaut est 1. Vous pouvez également placer des modules à l'emplacement 0.
Pour CompactLogix, DriveLogix et FlexLogix, étant donné que le Controller réside systématiquement dans l'emplacement 0 du fond de panier virtuel, ce champ est désactivé et le numéro d'emplacement 0 est affiché.
Pour les Controllers de sécurité, les valeurs correctes’étendent de 0 à 2, moins le nombre d’emplacements du châssis (par exemple, dans un châssis à 10 emplacements, les valeurs correctes iront de 0 à 8).
numéro d'exécution
Numéro indiquant la position d'un bloc fonctionnel dans l'ordre d'exécution.
Fournir une réponse