G

gain
Rapport entre l’amplitude du signal de sortie et celle du signal d’entrée.
Dans une équation linéaire (y=mx+b), le paramètre (m) est utilisé pour faire passer la variable dépendante (y) à une valeur spécifiée lorsque la variable indépendante (x) est au maximum.
graphe de fonctionnement séquentiel (SFC)
Un graphe de fonctionnement séquentiel (SFC) est un organigramme qui contrôle votre machine ou votre processus. Un SFC passe par des étapes ou des transitions pour exécuter des opérations ou des actions spécifiques.
Groupe D’E/S (I/O)
Groupe de circuits d’entrée et/ou de sortie correspondant à un mot dans les tableaux d'image d'entrée et de sortie.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal