Configurer l'automate (controller)

La configuration de l'automate (controller) s'effectue en remplissant les feuilles de propriétés appropriées.
La configuration de l'automate (controller) utilise les éléments suivants :
Élément
Description
Synchronisation temporelle
Synchronise les horloges sur un réseau de dispositifs distribués. CIP Sync est le nom donné au mécanisme standard utilisé comme technologie de synchronisation du protocole CIP (Common Industrial Protocol), basé sur la norme IEEE 1588 V2 (IEC 61588).
Traitement des défauts
Définit la façon dont le système doit répondre lorsqu'un défaut est rencontré sur l'automate (controller).
Communications
Définit les protocoles utilisés pour communiquer avec l'automate (controller)
Redondance (redundancy)
Utilisé pour définir un périphérique secondaire vers lequel basculer en cas de défaut majeur (major fault).
Sécurité
Utilisé pour définir les paramètres pour les automates (controllers) de sécurité.
Sécurité
Utilisé pour définir les paramètres de sécurité pour l'automate (controller), comme l'autorité de sûreté, le jeu d'autorisations, le nom logique et les emplacements de communication autorisés.
Les différents types de automates (controllers) prennent en charge différentes fonctions et présentent différentes feuilles de propriétés.
Pour configurer l'automate (controller)
  1. Dans le menu
    Edition
    , sélectionnez
    Propriétés de l'automate (controller)
    .
    La boîte de dialogue
    Propriétés de l'automate (controller)
    apparaît avec l’onglet Général sélectionné. Effectuez les modifications requises dans les propriétés générales de l'automate (controller).
  2. Sélectionnez l’onglet
    Date/Heure
    .
    1. Configurez l'heure locale (wall clock time) de l'automate (controller).
      L'heure locale (wall clock time) de l'automate (controller) est utilisée pour configurer et afficher l'heure. Il s’agit d’un compteur à 64 bits qui compte en microsecondes. Sa valeur CurrentValue est le nombre de microsecondes qui se sont écoulées depuis le 1er janvier 1970 à 0000 heure, en temps universel coordonné (UTC).
      CONSEIL:
      vous ne pouvez configurer l’heure locale (wall clock time) qu’en étant en ligne.
    2. Activez la synchronisation temporelle (synchronisation CIP).
  3. Sélectionnez l’onglet
    Avancé
    pour configurer les propriétés avancées de l'automate (controller), telles que :
    • Programme (program) de gestion des défauts de l'automate (controller) - Programme pouvant être configuré pour traiter les défauts majeurs (major faults). Tous les défauts de programme (program) qui ne sont pas pris en charge par une routine de gestion des défauts (fault routine) exécutent ce programme (ainsi que tout autre type de défaut majeur (major fault)).
    • Programme (program) de gestion de la mise sous tension - Programme pouvant être configuré pour gérer le démarrage après une perte d’alimentation anormale en mode Run.
    • Tranche de temps système - Définit le pourcentage de temps qu'alloue l'automate (controller) pour les fonctions de communication et de maintenance.
      Lorsque vous êtes en ligne, cet onglet affiche également des statistiques d'utilisation de la mémoire de l'automate (controller).
  4. Sélectionnez l’onglet
    Projet
    .
    1. Affichez les informations à propos du fichier projet.
      Le fichier projet est un fichier .ACD qui stocke les informations de configuration et de programmation d'un automate (controller).
    2. Confirmez que le projet effectue le chargement de la documentation du projet, des propriétés étendues et des propriétés personnalisées sur l'automate (controller).
    3. Activez l’option afin d’afficher les propriétés Pass-Through tout au long du projet.
  5. Sélectionnez
    OK
    pour accepter la configuration et fermer la boîte de dialogue
    Propriétés de l'automate (controller)
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal