Visualiser les résultats du gain des entrées - Étalonnage des E/S (I/O) FLEX
Pour visualiser les résultats de l’étalonnage du gain de la voie d'entrée :
gain
Rapport entre l’amplitude du signal de sortie et celle du signal d’entrée.
Dans une équation linéaire (y=mx+b), le paramètre (m) est utilisé pour faire passer la variable dépendante (y) à une valeur spécifiée lorsque la variable indépendante (x) est au maximum.
Consultez la colonne
Etat
.SI :
- OKapparaît, SélectionnezSuivantpour effectuer le calibrage du gain sur les voies de sortie.
- Erreur apparaît, sélectionnezRéessayerpour répéter le processus.
Vous pouvez également sélectionner :
- Arrêterpour interrompre le calibrage et quitter l’assistant.
- Aidepour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse