Module non pris en charge

Problème de communication avec le module ; le logiciel
module
Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
#ait_300518_expandable_6695 ne peut pas déterminer son identité. Contactez le support technique au +1 440-646-3434 pour obtenir de l'aide.
logiciel
Progiciel de programmation exécutable utilisé pour développer un projet de Controller.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal