Base de temps hors de la plage
Ce message s'affiche lorsque des configurations de donnée incomplète, incorrecte ou en conflit sont détectées pour Ch0StoredData2, lorsque vous entrez une base de temps qui n'est pas un multiple de 10 (dans la balise (tag) de configuration) ou lorsque la valeur de la base de temps est trop grande (>3000 ms, >3 s).
Fournir une réponse