L'état de sécurité est en dehors de la plage.
La valeur d'état de sécurité est en dehors de la plage pour le type de module sélectionné. Sélectionnez une valeur d'état de sécurité appropriée pour le type de module choisi.
Fournir une réponse