Incohérence entre l'effet de rampe et l'état du programme (program)
La condition Rampe vers programme (program) est définie (via une case à cocher), mais l'état du programme est le dernier état maintenu. L'état du programme doit avoir une valeur définie par l'utilisateur pour que le bit Rampe vers programme soit défini.
bit
Le plus petit emplacement de mémoire qui contient un 1 (ACTIVE) ou un 0 (DESACTIVE).
Entrez une valeur définie par l'utilisateur pour l'état de sortie ou supprimez la coche de la case Rampe vers programme (program).
Fournir une réponse