Incohérence entre les paramètres Rampe vers défaut et Etat de défaut

La condition Rampe vers défaut est définie, mais l'Etat de défaut correspond à Maintenir dernier état. L'état de défaut doit avoir une valeur définie par l'utilisateur pour que le bit Rampe vers défaut soit défini.
bit
Le plus petit emplacement de mémoire qui contient un 1 (ACTIVE) ou un 0 (DESACTIVE).
Choisissez Valeur définie par l'utilisateur comme Etat de défaut, puis entrez une valeur ou supprimez le bit Défaut.
La case à cocher Etat de défaut vous permet d'activer l'effet de rampe de la valeur de sortie en cours à la valeur de défaut lorsqu'un défaut se produit au taux limite. Deux conditions doivent être définies lors de la configuration de Rampe vers défaut.
  • Le taux de rampe maximum doit correspondre à une valeur différente de zéro.
  • Etat de défaut doit être défini sur « Utilisateur » pour qu'une valeur de défaut soit utilisée lors de la détection d'un défaut.
Si vous cochez la case Etat de défaut, la limite de vitesse est votre vitesse de rampe.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal