Aucune valeur de filtre à graduations n'est sélectionnée
Aucune valeur de filtre à graduations n'a été sélectionnée. Une valeur incorrecte a dû être entrée dans la fenêtre Visualisation des données ou par programmation via la logique à relais. Sélectionnez une valeur de filtre à graduations.
Le filtre à graduations atténue la fréquence sélectionnée et ses harmoniques dans le signal d'entrée. Vous pouvez également l'utiliser pour filtrer les bruits de ligne.
Fournir une réponse