Présentation de la boîte de dialogue Propriétés du module - Onglet Info du dispositif HART

L'onglet Info du dispositif HART affiche des informations de configuration sur le dispositif de terrain HART. Sur cet onglet, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  • Afficher des informations sur le fabricant et la révision
  • Afficher des balises (tag), des messages et d'autres informations du descripteur entrées dans le dispositif de terrain HART
  • Vérifier la configuration des plages et de la variable principale
  • Actualiser les informations sur le dispositif
En mode hors ligne, les paramètres sont vides ou le dispositif HART de la voie est désactivé.
Paramètres
Voie
Cliquez sur une voie pour afficher les paramètres de la voie correspondante.
Balise (tag)
Affiche le nom de balise (tag) du dispositif de terrain HART. La balise (tag) est le nom (au format texte) du dispositif utilisé pour indiquer son emplacement et son utilisation dans l'usine.
Message
Affiche le texte entré dans le paramètre Message du dispositif de terrain HART. L'utilisation de ce paramètre peut varier. Il peut notamment être utilisé pour stocker des informations (telles que la personne ayant effectué le dernier calibrage du dispositif) ou pour faire référence à la documentation.
Descripteur
Affiche le champ Descripteur du dispositif de terrain HART. Le descripteur est un message texte pouvant être stocké dans le dispositif pour faciliter son identification ou en vue d'autres utilisations spécifiques dans l'usine.
Date
Affiche la date dans le format sélectionné pour votre ordinateur en utilisant les paramètres régionaux et de langue du panneau de configuration.
Protéger en écriture
Affiche une mention Oui ou Non indiquant si le dispositif de terrain HART est protégé en écriture. Lorsqu'un dispositif est protégé en écriture, certains paramètres ne peuvent pas être modifiés via une communication HART.
ID du fabricant
Affiche le nom du fabricant (par exemple Allen-Bradley ou Endress + Hauser) ou la valeur numérique du fabricant. Utilisez le Tableau des codes d'identification de sociétés comme guide.
Type de dispositif
Affiche le type de dispositif pour les dispositifs Endress + Hauser ou une valeur numérique pour les dispositifs de tous les autres fabricants. Le champ Type de dispositif indique le type de dispositif du fabricant ou le nom du produit. Les transmetteurs de pression Cerabar S d'Endress + Hauser, par exemple, ont le type de dispositif 7.
ID de dispositif
Affiche un numéro représentant l'ID de dispositif. L'ID de dispositif est un numéro de série attribué par le fabricant et qui est unique parmi tous les dispositifs produits par ce fabricant.
Numéro de l'assemblage final
Affiche un numéro représentant le numéro de l'assemblage final. Le numéro de l'assemblage final sert à identifier les matériaux et les composants électroniques formant le dispositif de terrain. Il change habituellement lorsque les composants électroniques ou d'autres composants sont mis à niveau sur le terrain. Dans certains cas, ce numéro fait référence à un numéro de dessin.
PV
PV est l'abréviation de « Primary Variable », c'est-à-dire la variable principale. Dans HART, la variable principale est signalée sur la voie analogique de 4 à 20 mA. Elle peut également être lue en retour à l'aide de messages HART. Pour beaucoup de dispositifs HART, la relation entre la PV et le signal analogique peut être ajustée. Cette section affiche les attributs de variable de procédé suivants.
  • Valeur de plage supérieure
  • Valeur de plage inférieure
  • Amortissement
  • Fonction de transfert
Révisions
Affiche les attributs de révision suivants.
  • Universel
  • Dispositif
  • Logiciel
  • Matériel
Dispositif HART activé/désactivé
Indique si le dispositif HART de la voie est activé ou désactivé.
Rafraîchir
Cliquez sur la voie correspondante pour mettre à jour tous les paramètres affichés sur cet onglet. En mode hors ligne, ce bouton est grisé ou le dispositif HART de la voie est désactivé.
OK
Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour fermer la boîte de dialogue sans confirmer vos modifications.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour accepter ou appliquer vos modifications. Si les conditions suivantes existent lorsque vous cliquez sur Appliquer ou sur OK,
  • vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
  • cet automate est l'automate propriétaire et,
    automate (controller)
    Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
  • vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller). L'automate (controller) essaie d'envoyer la configuration au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne cliquez pas sur Appliquer ou OK, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal