Onglet Info. sur le module - E/S (I/O) FLEX
L'onglet Info. sur le module I/O FLEX affiche des informations relatives à l'identification et à l'état d'un module I/O FLEX. Les informations contenues dans cet onglet ne sont pas affichées si vous êtes :
module
Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
- hors ligne
- en train de créer un module
Cet onglet vous permet de connaître l'identité et l'état du Module.
CONSEIL:
Les données de cet onglet proviennent directement du module.
Paramètres
Identification
Affiche les informations suivantes concernant le Module :
- Fournisseur
- Type de produit
- Code du produit
- Révision
État
Ce champ affiche l'état opérationnel courant du module et se divise en une section Défaut et une section Identité du module. Ces sections sont décrites ci-dessous.
Défaut
Ce champ affiche les informations relatives au défaut du module.
Type d'erreur : | Cela signifie : | Action : |
Aucun | Mode de fonctionnement normal. Le module n'a aucun défaut. | Ne faites rien (aucune action ne doit être effectuée). |
Emplacement vide | L'emplacement physique est vide. | Insérez un module dans l'emplacement ou corrigez le numéro d'emplacement dans l'application Logix Designer . |
Erreur de transmission du fond de panier | Un problème de communication est survenu au niveau du fond de panier. | Assurez-vous que les modules et les bases sont correctement installés et connectés. |
Module inattendu | Le matériel physique ne correspond pas au Module configuré dans le logiciel. | Assurez-vous que le module physique est du même type que celui créé dans le logiciel. |
Identité du Module
Ce champ affiche ces valeurs.
Si le Module physique : | Le message suivant s'affiche : |
correspond à ce qui a été spécifié lors de la création du module. | Correspondance |
ne correspond pas à ce qui a été spécifié lors de la création du module. | Discordance |
Rafraîchir
Sélectionnez pour rafraîchir l'onglet avec les nouvelles données provenant du module.
OK
Sélectionnez pour accepter/appliquer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Sélectionnez pour annuler les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Sélectionnez pour accepter/appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d'édition.
Si :
- vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance et
- cet automate est l'automate propriétaire, etautomate (controller)Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
- vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel
les informations sont alors automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous sélectionnez Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne sélectionnez pas Appliquer, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
Aide
Sélectionnez pour obtenir de l'aide sur cet onglet.
Fournir une réponse