La valeur d'alarme haute est supérieure à la valeur d'alarme haute-haute
La valeur d'alarme haute est supérieure à la valeur d'alarme haute-haute. Entrez une valeur d'alarme haute inférieure à la valeur d'alarme haute-haute.
- La valeur d'alarme haute correspond au niveau d'entrée sur une voie qui provoque le déclenchement de l'alarme haute par le module. L'alarme reste déclenchée jusqu'à ce que l'entrée retourne au-dessous de ce niveau, sauf si elle se trouve dans la zone morte, ou tant que l'alarme est verrouillée.moduleDispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
- La valeur d'alarme haute-haute correspond au niveau d'entrée sur une voie qui provoque le déclenchement de l'alarme haute-haute par le module. L'alarme reste déclenchée jusqu'à ce que l'entrée retourne au-dessous de ce niveau, sauf si elle se trouve dans la zone morte, ou tant que l'alarme est verrouillée.
Fournir une réponse